This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:如果我用 DRV8701ERGER 替换 DRV8701PRGER、我能否通过 PWM 控制速度以及正负反转?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171340/drv8701-if-i-replace-drv8701prger-with-drv8701erger-can-i-control-speed-as-well-as-positive-and-negative-inversion-via-pwm

器件型号:DRV8701

大家好、

我当前的电路设计计划是使用 DRV8701PRGER 驱动 n-mos。  我想控制电机的旋转速度及其正负反转(实际电负载是电解电芯、等于大电容(200uf)加24V7A。 直流电阻器-电容器的功率约为100W。 实际要求低于电机要求、需要电极开关)。 由于 DRV8701PRGER 不易购买,我将用 DRV8701ERGER 替代它。

我的问题是:DRV8701ERGER 能否实现 PWM 速度控制? 或者、DRV8701ERGER 能否在特定频率下实现 PWM 速度控制? 如果 DRV8701PRGER 和 DRV8701ERGER 均可实现 PWM 控制、DRV8701ERGER 和 DRV8701PRGER 之间有何区别? 谢谢。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    [引用 userid="543421" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171340/drv8701-if-i-replace-drv8701prger-with-drv8701erger-can-i-control-speed-as-well-as-positive-and-negative-inversion-via-pwm ]我想控制电机的旋转速度及其正负反转(实际电负载是电解电芯、等于大电容器(200uf)加24V7A。

    我并不十分关注这一发言。 您能提供更清晰的信息吗? 您能否提供电机和电解电芯如何连接到驱动器的图示。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    在图中、B2D 电机被电解电芯取代。 电解电芯的可重新排列电极可替代电机的正负反转。 选择性渗透膜电解电芯具有电阻器和电容器的特性、比电机更稳定、更易于控制。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Katherine、

    [引用 userid="543421" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171340/drv8701-if-i-replace-drv8701prger-with-drv8701erger-can-i-control-speed-as-well-as-positive-and-negative-inversion-via-pwm ]DRV8701ERGER 是否可以实现 PWM 速度控制? [/报价]

    是的、向 EN 引脚施加 PWM 信号并使用 PH 引脚控制方向。  请参阅第7.3.1节。  因此、是的、两个芯片都可以进行 PWM 控制。

    [引用 userid="543421" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171340/drv8701-if-i-replace-drv8701prger-with-drv8701erger-can-i-control-speed-as-well-as-positive-and-negative-inversion-via-pwm "] DRV8701ERGER 和 DRV8701PRGER 之间有何区别?[/quot]

    E 版本为 PH/EN 控制、P 版本为 PWM 控制。  这是两种常见的电机控制方案、我们提供了这两种方案、以便客户不必更改代码等即可使用我们的电机驱动器。 这里是我们 有关电机接口的 TI 高精度实验室培训。  Pablo 在之前的 E2E 帖子中对此有很好的回应

    PH/EN 是速度和方向类型接口(请查看数据表上的表3)。 与 PWM 相比、这是一种更简单的接口、因为最多只能将 EN 连接到 MCU 上的计时器引脚、以生成占空比可调节的 PWM 信号、从而控制电机速度。 但是、如果您计划以100%占空比驱动电机并且不关心速度控制、则可以将 EN 设置为高电平、并将 PH 设置为低电平或高电平、具体取决于所需的方向、这可以为您节省 MCU 上的计时器引脚。 PH/EN 的一个缺点是、除非 nSLEEP=0 (器件处于睡眠模式)、否则无法将输出置于高阻态。

    PWM 提供了一种更灵活的电机驱动方法。 FET 可置于高阻态、而无需将器件置于睡眠状态(请查看数据表上的表4)。 电机速度和方向的控制方式与 PH/EN 类似、其中只有一个信号可以切换、另一个信号根据所需方向固定为高电平或低电平。 使用 PWM 接口控制速度和方向的另一种方法是切换两个信号(IN1和 IN2)。 IN1和 IN2的占空比将决定电机的速度和方向。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DRV8701ERGER 器件、如果 IO15/pH 控制正反相和负反相、14IO/EN 是否可以接受 PWM 控制? 如果是、PWM 的频率范围是多少? 谢谢你。 我是这个领域的初学者。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

    是的。 EN 接受 PWM 输入。 最大 PWM 频率为100kHz。

    此致、

    Pablo Armet