您好!
我们设计了一个直流电机驱动器 PCB、并使用了基准电压 DRV8701E。 一切都运行良好、但当我们对器件进行 IEC 认证时、我们感到惊讶、因为它未通过辐射抗扰度测试(10V/m 场)。
通过深入分析该问题、我们发现在80至84MHz 的频率范围内、DRV8701E 的两个内部稳压器都降至0Vdc。 您可以看到 DRV8701区域的电子原理图
在数据表中、我希望两个 LDO 并联、如图所示

但是,同时跌倒,而不是 Vbus 下降,使我对它产生怀疑。
-为什么您认为 DRV8701在这些频率下出现故障?
-什么原因可以解释两个 LDO 同时发生故障?
有人对此设备有类似的问题吗?
非常感谢您的支持、
此致、