This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:抗辐射干扰故障

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1169104/drv8701-radiated-immunity-failure

器件型号:DRV8701

您好!  

我们设计了一个直流电机驱动器 PCB、并使用了基准电压 DRV8701E。 一切都运行良好、但当我们对器件进行 IEC 认证时、我们感到惊讶、因为它未通过辐射抗扰度测试(10V/m 场)。  

通过深入分析该问题、我们发现在80至84MHz 的频率范围内、DRV8701E 的两个内部稳压器都降至0Vdc。 您可以看到 DRV8701区域的电子原理图

在数据表中、我希望两个 LDO 并联、如图所示

但是,同时跌倒,而不是 Vbus 下降,使我对它产生怀疑。  

-为什么您认为 DRV8701在这些频率下出现故障?

-什么原因可以解释两个 LDO 同时发生故障?

有人对此设备有类似的问题吗?

非常感谢您的支持、  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    我们将对此问题进行调查。

    您能为我们解答以下问题提供帮助:

    1. 在80-84MHz 范围内、您测试的每个器件中的抗扰度测试是否都失败?
    2. 测试完成后器件是否已永久损坏? LDO 输出是否保持0V?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、  

    回答您的问题:

    1.是的、我们有5个器件要测试、所有这些器件 在相同的抗扰性测试中始终失败。 它们仅在这些频率下发生故障。 如果我们在85MHz 下启动测试、器件将成功通过测试。 抗扰度测试从80MHz 开始、到1GHz 结束。  

    2.不是,设备未永久损坏。 当干扰完成或退出这些延迟时、DRV8701会恢复并继续正常工作。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哥尔卡

    感谢您回答问题。

    除了可以与我共享的 LDO 输出之外、您是否进行过任何其他测量。 我想查看电荷泵、VM 和 nSLEEP。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    您是否有任何更新?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    我没有收到您的更新。 我将假定问题已解决、并将关闭该主题。 如果需要进一步的帮助、您仍可以回复。

    此致、

    Pablo Armet