This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:电流感应精度

Guru**** 2484885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172736/drv8243-q1-current-sense-accuracy

器件型号:DRV8243-Q1

尊敬的团队:

我的客户要求电流感测精度为5%。 我们有多种电流感应规格。 请告诉我如何根据以下规格评估电流感应的总精度?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    工作日即将结束。 我将在星期一之前研究您的问题并提供答案。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armet、

    有更新吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    很抱歉答复很晚。

    增益误差将是驱动器中电流感应精度的主要来源。 下图显示了各种负载电流下的增益误差。  

    另一个误差源是 IPROPI 上的偏移电流、该值为15uA。 失调电压会给系统带来小误差、在电流较高时可以忽略不计、但在电流较低时可能更明显。  

    另一个误差是 IPROPI 电阻器的容差。

    估算总误差的一般公式如下:

    IPROPI (V)=[((负载电流)/(A_IPROPI*(1±增益误差))+ 15µA Ω]*(R_IPROPI*(1±容差)

    此致、

    Pablo Armet