This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8244-Q1的瞬态电流耐受能力

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1, DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173318/drv8245-q1-transient-current-withstand-capacity-of-drv8244-q1

器件型号:DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8244-Q1

你(们)好

我们知道 DRV8244-Q1的最大可承受连续电流为20A。  当电机开始工作时、它是否能够在20ms 内承受25A 峰值电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    峰值电流能力受21A 过流保护阈值的限制。

    如果您需要25A 峰值电流、请考虑 DRV8245-Q1。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    非常感谢您的回答、因此您的高光电流限制在21A 至40A 之间。 变化范围太宽?我们是否需要使用最低保护电流进行设计。

    另一个问题是、以 DRV8344为例、该器件的建议持续电流是多少、因为 我始终认为21A 是器件的最大持续电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工具文件夹中有一个热量计算器。   

    https://www.ti.com/product/DRV8243-Q1?keyMatch=DRV8243-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    向下滚动到"计算器"图标。  这可用于计算连续电流、因为这是器件的热限制、取决于许多因素。

    是的、您应该设计为最低保护限制、因为这种保护可能会跳闸。

    此致、

    Ryan