请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8244-Q1、
你(们)好
我们知道 DRV8244-Q1的最大可承受连续电流为20A。 当电机开始工作时、它是否能够在20ms 内承受25A 峰值电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们知道 DRV8244-Q1的最大可承受连续电流为20A。 当电机开始工作时、它是否能够在20ms 内承受25A 峰值电流?
您好!
工具文件夹中有一个热量计算器。
向下滚动到"计算器"图标。 这可用于计算连续电流、因为这是器件的热限制、取决于许多因素。
是的、您应该设计为最低保护限制、因为这种保护可能会跳闸。
此致、
Ryan