This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174084/drv110-drv110

器件型号:DRV110

早上好、

我希望得到有关我的设计配置的确认。

 

我有一个线圈、其最大电流为1、33A。

我假设 IPEAK 可被限制在0、9A 并且 Ihold 为150mA。

PWM 工作频率为5kHz。

Tkeep 应为220ms。

 

我已设置 Rpeak = 270k、Rhold = 280k、Rsense = 0.25 Ω。

根据我的理解,Vpeak (与 IPEAK 的 SENSE 引脚电压进行比较的内部基准电压)由定义:

Vpeak = 0、3V/Rsense     -> 0、3V 数据表、Rpeak > 200k Ω。

Vpeak = 0、3V / 0、25 Ω= 1、2A

Vpeak 是否正确?

我的配置是否正常或可能忘记了烦恼?

如果假定的 IPEAK 值不正确,我是否将 Rsense 更改为较低的值以允许线圈 Imax 电流?

(Rsense = Vpeak /Imax_coil)?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    以下公式用于配置 Ipeak 和 Ihold 电流。  必须选择电流值和电阻器值、使感测电阻器上的电压大于30mV。 只要满足这一要求、只要电磁阀电阻允许电流超过这些值、驱动器就会将电流调节到设定的 Ipeak 和 Ihold 电流。 在您的情况下、线圈可以达到1.33A、因此您配置的电阻是可以的。

    此致、

    Pablo Armet