This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110原理图值

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171958/drv110-drv110-schematic-values

器件型号:DRV110

您好!  

您能否 告知 应用的无源组件值?

直流电压:28V

所需电流2安培

电磁阀电阻4欧姆

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alikaan、

    无源组件的额定电压应至少比它们将看到的峰值电压高10%。  对于28V 系统、我将为 VIN 周围的项目使用额定电压为50V 的电容器。  当然、如果与逻辑相关的无源器件永远不会出现高于5V 的情况、则其额定电压仅为10V。   

    查看 EVM 用户指南上的 EVM 物料清单、了解我们使用了哪些外部组件。  

    下面是讨论类似电压下的 DRV110原理图的其他一些主题: E2E 24V  E2E 28V E2E 24V2

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    请使用无源组件值检查示波器屏幕。 几秒钟后、MOSFET 变得很热、接近130°C。 除了 MOSFET 的温度外、没有任何问题。  

    通道1是电流探头

    通道2是 MOSFET 的栅极信号。  

    MOSFET:IRF3710

    Rpeak 480k

    Rsense 25m Ω

    Rhold 168k

    ROSC 168k

    Ckeep 1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alikaan、

    为了我自己的理解、我浏览并计算了系统设置:

    • Rpeak 480k ->数据表电平为50k 或200k、这应读作200k 电平、因此 Vpeak = 300mV
    • Rsense 25m Ω -->数据表中1Ω Ω 或2Ω Ω,但这应该起作用
    • RHOLD 168k -> VHOLD = 50mV
    • ROSC 168k -> PWM 频率为25kHz
    • CKEEP 1uF --> tKEEP = 0.1秒
    • IPEAK = 1Ω μ 66.67kΩ 0.9a*μ 480kΩ μ 0.025Ω μ s * 1/= 5A
    • IHOLD =  1Ω* 0.150A* 66.67kΩ/ 168kΩ* 1/ 0.025Ω= 2.38A

    这看起来与此 E2E 帖子的" 5A 大小"原理图非常相似:  https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163630/drv110-schematic-check 他们使用 了 IRF7469PbF、 这是 您的 IRF3710PbF FET 的一个功能较弱的版本、因此该设计应该可以正常工作。   

    您能否发布完整的原理图供我们查看?   

    您可以尝试通过降低开关频率来降低温度。 您能否尝试通过调整 ROSC 来降低 PWM 频率。 以1000Hz 的频率对其进行测试并测量温度。 它是否会下降?

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    顺便说一下、该值写入了应用于 DRV110EVM 板的值。 我将测试降低 PWM。 我将告诉您测试结果。 此外、我还有定制设计的电路板、请检查相同应用的值和原理图。 在定制电路板中、使用这些值时、MOSFET 会燃烧几秒钟。

    MOSFET: CSD18540Q5BT

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    此外、我有时会看到标记的栅极信号形式、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alikaan、

    让我再有一天来了解这一点、我将获得同事对栅极信号的看法。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    我修复了使用较低栅极电容更换 MOSFET 时的 MOSFET 温度问题。 我还降低了 PWM 频率。 我有时会遇到如上所述的异常栅极驱动信号。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alikaan、

    很高兴听到不断变化的 MOSFET 起作用!  

    异常栅极驱动信号是 迟滞控制器的伪影、该器件实现了电流控制-请参阅 7.3.2 PWM 电流控制。  不用担心。  此器件具有固定频率(25kHz)。  它在新的导通周期之前检测到电流过高、因此立即关闭输出以将电流限制回所需的电平。   

    此致、

    Jacob