您好!
您能否 告知 应用的无源组件值?
直流电压:28V
所需电流2安培
电磁阀电阻4欧姆
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Alikaan、
为了我自己的理解、我浏览并计算了系统设置:
这看起来与此 E2E 帖子的" 5A 大小"原理图非常相似: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163630/drv110-schematic-check 他们使用 了 IRF7469PbF、 这是 您的 IRF3710PbF FET 的一个功能较弱的版本、因此该设计应该可以正常工作。
您能否发布完整的原理图供我们查看?
您可以尝试通过降低开关频率来降低温度。 您能否尝试通过调整 ROSC 来降低 PWM 频率。 以1000Hz 的频率对其进行测试并测量温度。 它是否会下降?
此致、
Jacob
嘿、Alikaan、
很高兴听到不断变化的 MOSFET 起作用!
异常栅极驱动信号是 迟滞控制器的伪影、该器件实现了电流控制-请参阅 7.3.2 PWM 电流控制。 不用担心。 此器件具有固定频率(25kHz)。 它在新的导通周期之前检测到电流过高、因此立即关闭输出以将电流限制回所需的电平。
此致、
Jacob