请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 您好!
建议 的最大 GVDD 和 VDD 工作条件为13、2V。
通常、我希望绝对最大额定值稍高一些。 例如、大约15V。
数据表中是否存在故障、如果是正确的绝对最大额定值、该值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
建议 的最大 GVDD 和 VDD 工作条件为13、2V。
通常、我希望绝对最大额定值稍高一些。 例如、大约15V。
数据表中是否存在故障、如果是正确的绝对最大额定值、该值是多少?