This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:建议的 GVDD 和 VDD 与绝对最大 GVDD 和 VDD 的关系

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174187/drv8412-recommended-gvdd-and-vdd-versus-absolut-maximum-gvdd-and-vdd

器件型号:DRV8412

您好!

建议 的最大 GVDD 和 VDD 工作条件为13、2V。

通常、我希望绝对最大额定值稍高一些。 例如、大约15V。

数据表中是否存在故障、如果是正确的绝对最大额定值、该值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    在本例中为 ABS。 最大 等于建议的最大值  我同意、通常有一些裕度、但在本例中、此器件不存在裕度。

    此致、

    Ryan