请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV4171、 TIDA-01527、 TLV2171您好!
是否可以向我发送参考设计 TIDA-01527的实际 Altium 文件(.SchDoc、.PcbDoc)、以便我在旋转变压器应用中更好地使用我从贵公司购买的产品。 这对我的项目非常有帮助、我将更详细地了解如何使用 IC 的 TLV4171和 TLV2171。 非常感谢您的回应、以便我继续购买您的 IC 并制作电路板。
此致、
Dimitris。