This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01527 - Altium 文件

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4171, TIDA-01527, TLV2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172552/tida-01527---altium-files

主题中讨论的其他器件:TLV4171TIDA-01527TLV2171

您好!

是否可以向我发送参考设计 TIDA-01527的实际 Altium 文件(.SchDoc、.PcbDoc)、以便我在旋转变压器应用中更好地使用我从贵公司购买的产品。 这对我的项目非常有帮助、我将更详细地了解如何使用 IC 的 TLV4171和 TLV2171。 非常感谢您的回应、以便我继续购买您的 IC 并制作电路板。

此致、

Dimitris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitris、您好、很抱歉、我花了更长时间才回复。 Altium 数据在同一页面上提供。 但是、我们的员工最近在 TI.com 网页上工作、他们添加了一个非常加密的文件说明。  

    如上所示、请在软件包中找到请求的文件。

    同时、我将联系我们的团队、尝试找出文件描述有误导性的原因。 这不是以前的样子。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、  

    Jiri Panacek (TIDA-01527的作者)。