大家好、
您能就 客户电路板中的 DRV8425问题向我们提供帮助吗? 根据我们的客户、这是问题。
据我所知、DRV8425是根据数据表建议在电路中实现的。
然而、当尝试执行步进时、只有 BOUT1半桥输出切换。
BOUT2持续接地、AOUT1和 AOUT2均接12V。
我构建了两个板、它们都表现出相同的行为。
更换 IC 尚未发生。 我明天也会尝试这种方法。
我们没有 IC、因此我想在更换 IC 之前排除所有其他选项。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能就 客户电路板中的 DRV8425问题向我们提供帮助吗? 根据我们的客户、这是问题。
据我所知、DRV8425是根据数据表建议在电路中实现的。
然而、当尝试执行步进时、只有 BOUT1半桥输出切换。
BOUT2持续接地、AOUT1和 AOUT2均接12V。
我构建了两个板、它们都表现出相同的行为。
更换 IC 尚未发生。 我明天也会尝试这种方法。
我们没有 IC、因此我想在更换 IC 之前排除所有其他选项。
此致、
Danilo
您好 Danilo、
我现在回顾了原理图、一切看起来都很好。 nFAULT 上的3.3V VCC 上拉电阻、 1A 设置下的0.75V VREF、适当的电容器和输出引脚连接在一起。 一切都好。 如果您想补货、现在 TI 网站上提供了超过2400+的 DRV8425PWPR。
在未连接电机的情况下、它是否表现出相同的行为?
我确定您已经执行了该操作、但只是为了确保-您是否验证了您的 STEP、nSLEEP 和 ENABLE 输入信号是否均正常工作?
请布置一个示波器捕获这种情况。 可能会显示 STEP 信号和一些输出信号、让我知道您使用的是哪种衰减模式。
此致、
Jacob