This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8425:输出问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173853/drv8425-output-problems

器件型号:DRV8425

大家好、

您能就  客户电路板中的 DRV8425问题向我们提供帮助吗? 根据我们的客户、这是问题。

据我所知、DRV8425是根据数据表建议在电路中实现的。

然而、当尝试执行步进时、只有 BOUT1半桥输出切换。

BOUT2持续接地、AOUT1和 AOUT2均接12V。

我构建了两个板、它们都表现出相同的行为。

更换 IC 尚未发生。 我明天也会尝试这种方法。

我们没有 IC、因此我想在更换 IC 之前排除所有其他选项。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我现在回顾了原理图、一切看起来都很好。 nFAULT 上的3.3V VCC 上拉电阻、 1A 设置下的0.75V VREF、适当的电容器和输出引脚连接在一起。  一切都好。   如果您想补货、现在 TI 网站上提供了超过2400+的 DRV8425PWPR。  

    在未连接电机的情况下、它是否表现出相同的行为?   

    我确定您已经执行了该操作、但只是为了确保-您是否验证了您的 STEP、nSLEEP 和 ENABLE 输入信号是否均正常工作?   

    请布置一个示波器捕获这种情况。  可能会显示 STEP 信号和一些输出信号、让我知道您使用的是哪种衰减模式。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo、Jacob:


    同时问题也得到了解决。 填充了错误的器件。 DRV8425PPWPR 而非 DRV8425PWPR。

    感谢您在这方面为我提供支持! 它对我帮助很大。

    此致、
    Gabor