请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8803 我只会发现"在0kHz 至100kHz 的频率下、可通过脉宽调制来控制电机速度。" DRV8803的数据表中。
我想在设计中将 DRV8803用作低侧开关、开关速率需要为200kHz。
DRV8803能否支持该功能? 或者是否 有任何其他推荐的 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我会推荐该器件。 上升/下降时间快得多、延迟也更低。 它可以支持200kHz。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8844.pdf
此致、
Ryan