This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3201-Q1:高侧栅极输出问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174633/drv3201-q1-high-side-gate-output-problem

器件型号:DRV3201-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV3205-Q1

您好!

我是来自 Altınay Robot Technologies 的 Betul。 我设计了一款采用 DRV3205-Q1 IC 的 BLDC 电机驱动器。 在首次测试期间、我遇到了一些有关驱动 MOSFET 的问题。 当我为电路板提供24V 电源并激活使能引脚时、IC 的所有高侧栅极输出都会变为逻辑高电平、并且无法通过上传代码将其更改为低电平。 这就是电机的三个相位同时激活并且无法控制输出的原因。 我用示波器检查了高输入和低输入(IFSx、ILSx)、并且 tere 没有问题、我从代码发送的 PWM 信号在输入上生成。 但输出不会改变。 我使用0欧姆栅极电阻器是导致此问题还是应该检查其他问题? 可能 IC 首次需要一些配置、但我在您网站上的文档中找不到任何有关它的信息或 SPI 通信的信息。 您能否分享一些有关 IC 的详细文档以及使用 DRV3205-Q1进行电机控制的示例代码?

此致、谢谢!
Betul Yurddas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    感谢您的提问! 当您提到 IC 的所有高侧栅极输出均为逻辑高电平时、您是否仅测量高侧栅极电压? 或者您还测量高侧源极电压吗? 如果高侧栅极电压与高侧源极电压相同、则栅极实际上会关断。 如果栅极打开、它将比源极电压高出大约12V。  

    此外、您是否使用6xPWM 模式? 是3倍 PWM 模式? nFault 引脚是否为低电平?

    此致、

    Anthony Lodi