主题中讨论的其他器件:DRV3205-Q1
您好!
我是来自 Altınay Robot Technologies 的 Betul。 我设计了一款采用 DRV3205-Q1 IC 的 BLDC 电机驱动器。 在首次测试期间、我遇到了一些有关驱动 MOSFET 的问题。 当我为电路板提供24V 电源并激活使能引脚时、IC 的所有高侧栅极输出都会变为逻辑高电平、并且无法通过上传代码将其更改为低电平。 这就是电机的三个相位同时激活并且无法控制输出的原因。 我用示波器检查了高输入和低输入(IFSx、ILSx)、并且 tere 没有问题、我从代码发送的 PWM 信号在输入上生成。 但输出不会改变。 我使用0欧姆栅极电阻器是导致此问题还是应该检查其他问题? 可能 IC 首次需要一些配置、但我在您网站上的文档中找不到任何有关它的信息或 SPI 通信的信息。 您能否分享一些有关 IC 的详细文档以及使用 DRV3205-Q1进行电机控制的示例代码?
此致、谢谢!
Betul Yurddas