This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:关于规格

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173485/drv8323-about-the-specifications

器件型号:DRV8323

大家好、

我想知道 DRV8323规范中的图27 (TDRIVE 状态机)。

由于 CPU 的死区时间、输入信号不是同时发生的。

如果寄存器设置合适、我认为 VINHx 和 VINLx 之间的时间差不是问题、但正确吗?

此外、如果您因时间差而有任何疑问或需要采取的预防措施、请告知我们。

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    感谢您的提问。

    我已指派一名团队成员提供反馈。 请注意、感恩节假期可能会有一些延迟。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的提问! 您可以肯定、MCU 死区时间不会成为问题。 我包含了如下所示的更最新的 TDRIVE 图。 如果插入了 MCU 死区时间、这将导致一旦输入切换、tdrive 计时器就会重新启动。 每次切换输入时、tdrive 计时器都会复位。 这将导致应用 IDRIVE 的时间稍长(在切换到 IHOLD 之前)、因为 IDRIVE 电流会一直施加到 tdrive 末尾。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    感谢您的回答。

    输入波形 VINHx 从1.3μs μ s 左右开始折叠、输出波形也会折叠。

    如果 DRV8323未运行、则可以正确看到输入波形。

    运行期间的占空比似乎有限制、我们正在验证 VINHx 的导通时间以避免这种电流情况。

    如果您对 VINHx 在运行期间的最短导通时间有任何信息、请告诉我。

     

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的回答! 该团队在美国度假 星期四和星期五。  

    如果在输入持续时间小于1.3us 时输入波形崩溃、这似乎是微控制器而非驱动器的限制。 您能否提供显示输入波形折叠的波形?  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    感谢您提供相关信息。

    我发现 MCU 端的死区时间设置有问题。

    我们计划检查输入和输出波形在分辨率后是否恢复正常。

    我们稍后将通知您结果。

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很高兴听到您似乎找到了解决问题的方法! 期待结果。

    此致、

    Anthony Lodi