This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:电机驱动器上电后、电机速度会提高、DRV8353会降低。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172681/drv8353r-after-the-motor-drive-is-powered-on-the-motor-speed-increases-and-the-drv8353-burns-down

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件: DRV8353

STM32G474+DRV8353R 用于控制 PMSM、PWM 频率为40K。 当电源电压低于50V 时、电机将正常运行、电源电压超过55V、速度将相应增加、但 DRV 将被烧断。 请问以下原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

    感谢您的提问。

    刻录时、您是否看到了芯片上的物理面包、如果是、在哪里? 如果您注意到短路、您能告诉我短路发生的引脚是什么? MOSFET 是否有任何损坏?

    在作出任何结论之前,我想进一步了解观察到的情况。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Akshay、

    非常感谢您的回复。

    DRV8353有一个针织表面、下面的 MOSFET 也被刺穿。   如果电源电压高于55V、并且电机在空载条件下的电流增加、则器件将在速度达到特定水平时损坏。因此、我想请您帮助检查硬件和软件是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、  

    我怀疑具有更高的电压和电流会导致击穿情况、其中 HS 和 LS FET 同时导通。  我建议遵循以下调试指南:

    验证:

    • 波形:
      • 检查 SHx 和 SLx 是否同时导通。
      • 检查 VDS 波形以确认上升/下降时间。
      • 检查 INHx 和 INLx 以查看是否同时发送输入。
    • 损坏:
      • 检查 MOSFET 的漏源极之间是否存在短路。
      • 检查栅极驱动器输出或 MOSFET 上是否有明显的烧毁。

     

    调试:

    • 栅极电流:检查所使用的 IDRIVE 设置是否过高。 IDRIVE 决定栅极的开启/关闭速度。 您可以降低 IDRIVE 或添加栅极电阻器、以减小栅极电流并增加上升/下降时间。 我们通常建议使用100-200ns 的上升/下降时间来实现快速开关。

    Trise/Fall = QGD / ISource/Sink

    • 死区时间:根据换向模式、将插入自动死区时间(一个 MOSFET 关断和另一个导通之间的时间)以防止交叉传导。 但是、我们建议用户增加死区时间、以减少两个 MOSFET 同时开关的可能性。
    • MOSFET QGD:如果 MOSFET QGD 太小、则可能会根据上面的公式导致快速上升/下降时间。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Akshay、

    非常感谢您的回复。

    我根据您说过的内容进行了测试、死区时间和波形没有问题。  

    当前情况是电流环路控制。 如果 IQ 为正、电机通常会变为正。 如果 Iq 为负、则突然反向传输将产生较大的反电动势。   还是因为反电动势太大、无法击穿 MOSFET 并导致 DRV 损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

    您观察到的上升/下降时间是多少? 您是否有 VDS、SHX 和 SLX 的波形?  

    如果电流造成损坏、我想获取 MOSFET 的数据表、看看 MOSFET 是否能够处理流经它的电流。 您是否测量了相电流?

    希望这些问题能够引导我们朝着正确的方向前进。

    最棒的

    Akshay