主题中讨论的其他器件: DRV8353


STM32G474+DRV8353R 用于控制 PMSM、PWM 频率为40K。 当电源电压低于50V 时、电机将正常运行、电源电压超过55V、速度将相应增加、但 DRV 将被烧断。 请问以下原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、王、
我怀疑具有更高的电压和电流会导致击穿情况、其中 HS 和 LS FET 同时导通。 我建议遵循以下调试指南:
验证:
调试:
Trise/Fall = QGD / ISource/Sink
最棒的
Akshay