This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:并行模式下的过流

Guru**** 2482545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1175991/drv8906-q1-overcurrent-in-parallel-mode

器件型号:DRV8906-Q1

大家好、

我的客户有以下问题:

如果加载了单个输出、在最坏的情况下、驱动器会在1.3A 时关闭。


在最坏的情况下、如果您现在并联开关四个输出、驱动器至少可以在关闭之前驱动多少电流?

最简单的发票为4 x 1.3A = 5.2A

但现在、当您假设内部 FET 的电阻器略有不同时、5.2A 并不完全均衡、但一个驱动器输出的电流略高、另一个驱动器输出的电流略小。 如果其他驱动器输出尚未达到1.3A、是否会发生驱动器输出已经以稍高的电流关闭的情况?
在最坏的情况下、我们是否必须假设在并联连接中不能驱动5.2A?

谢谢、致以诚挚的问候

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    正确的做法是、"电流共享"并不完美、因此5.2A 的理想计算在实际情况下并不准确、因为一个通道可能先于另一个通道达到 OCP。  我会在这方面添加一些容差、以考虑 RDSon 变化。  10%应该足够多、因为 FET 位于同一裸片上、并且通道间匹配非常好。

    此致、

    Ryan