请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8906-Q1 大家好、
我的客户有以下问题:
如果加载了单个输出、在最坏的情况下、驱动器会在1.3A 时关闭。

在最坏的情况下、如果您现在并联开关四个输出、驱动器至少可以在关闭之前驱动多少电流?
最简单的发票为4 x 1.3A = 5.2A
但现在、当您假设内部 FET 的电阻器略有不同时、5.2A 并不完全均衡、但一个驱动器输出的电流略高、另一个驱动器输出的电流略小。 如果其他驱动器输出尚未达到1.3A、是否会发生驱动器输出已经以稍高的电流关闭的情况?
在最坏的情况下、我们是否必须假设在并联连接中不能驱动5.2A?
谢谢、致以诚挚的问候
David