您好!
99%的人都相信我可以将此器件用于单相 BLDC 电机、但我只是想问这个问题、所以我不会犯昂贵的错误。
我可以这么做吗?
我的方法是使用 INHA 和 INHB 输入(3x PWM 输入版本)来驱动两个半桥、我会将其合并到 H 桥配置中。
对于 INHC 和 INLC、我只会将它们接地、以便 GHC/GLC 保持在较低水平、而 SHC 将是高 z
在此配置中、是否可以将 GHC/CLC 保持悬空?
我是否需要考虑其他因素、例如意外触发其中一个保护电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
99%的人都相信我可以将此器件用于单相 BLDC 电机、但我只是想问这个问题、所以我不会犯昂贵的错误。
我可以这么做吗?
我的方法是使用 INHA 和 INHB 输入(3x PWM 输入版本)来驱动两个半桥、我会将其合并到 H 桥配置中。
对于 INHC 和 INLC、我只会将它们接地、以便 GHC/GLC 保持在较低水平、而 SHC 将是高 z
在此配置中、是否可以将 GHC/CLC 保持悬空?
我是否需要考虑其他因素、例如意外触发其中一个保护电路?
Akshay、感谢您的回答。
我还有一个简短的问题:
事实证明、我们使用的电机不是无刷电机。 它是一个有刷换向直流电机。
我无法从电气角度考虑这会给 DRV8328带来问题的任何原因、但我注意到您的网站上有一个专门用于 BDC (有刷直流)电机的完整产品系列。 我更愿意使用 DRV8328、因为此组件有足够的库存。
DRV8328驱动 BDC 电机时出现问题是否有任何原因?