This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:将 DRV8328用于单相电机

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1175757/drv8328-using-drv8328-for-single-phase-motor

器件型号:DRV8328

您好!

99%的人都相信我可以将此器件用于单相 BLDC 电机、但我只是想问这个问题、所以我不会犯昂贵的错误。

我可以这么做吗?

我的方法是使用 INHA 和 INHB 输入(3x PWM 输入版本)来驱动两个半桥、我会将其合并到 H 桥配置中。

对于 INHC 和 INLC、我只会将它们接地、以便 GHC/GLC 保持在较低水平、而 SHC 将是高 z

在此配置中、是否可以将 GHC/CLC 保持悬空?

我是否需要考虑其他因素、例如意外触发其中一个保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seth、

    因此、您可以使用两个相位来驱动单相 BLDC 电机。  

    对于未使用的相位、我们建议使用以下方式进行连接。

    • INHx/INLx =连接至 GND
    • BSTx =悬空
    • GHX/GLx =悬空
    • SHx =连接至 GND

    这应防止触发自举欠压。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、感谢您的回答。

    我还有一个简短的问题:

    事实证明、我们使用的电机不是无刷电机。 它是一个有刷换向直流电机。

    我无法从电气角度考虑这会给 DRV8328带来问题的任何原因、但我注意到您的网站上有一个专门用于 BDC (有刷直流)电机的完整产品系列。 我更愿意使用 DRV8328、因为此组件有足够的库存。

    DRV8328驱动 BDC 电机时出现问题是否有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seth、

    BDC 也可以应用同样的方法、drv8328也可用于控制 BDC 驱动器、但您将有一个未使用的相位。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来!

    最棒的

    Akshay