This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:并行使用

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8837EVM, DRV8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174656/drv8837-parallel-use

器件型号:DRV8837
Thread 中讨论的其他部件:DRV8212

大家好、

我们的客户想要一个驱动器电流大于3A 的 BDC 驱动器。 它由1S 电池供电。 电源电压为3.5V-4.2V。

由于 PCB 的限制、它们使用了2个 DRV8837并将它们并联。 也就是说、将2个 DRV8837的 OUT1引脚组合在一起、并将  2个 DRV8837的 OUT2引脚组合在一起。 然后它驱动电机。

我是否可以询问 并行使用是否存在一些潜在风险? 您能给一些建议吗?

此致、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰裕

    我们不能推荐这种方法。  2个 DRV8837器件之间的时序可能不同、并导致从电源到 GND 的击穿事件。

    他们能否使用另一款专为1S 电池供电和高电流而设计的器件?

    https://www.ti.com/product/DRV8850

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 我们客户的 EE 是牙刷。 PCB 空间有限。 他们已经制作了 DRV8837EVM 并计划进行测试。

    这是它们的原理图。 它们使用 M_PWM1来控制两个 DRV8837。 它是否仍有击穿风险?  如果是、 具体原因是什么?

    此外、我还想问一个有关 DRV8212的问题。 我注意 到 DRV8212具有"并联半桥模式"如果驱动器电流仍然不够、我们能否像原理图中使用的电流方法 DRV8837一样并行使用 DRV8212。

    此致、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰裕

    是的、您可以并行输出 DRV8212来驱动电机的一侧、并使用相同的想法来驱动电机的另一侧。  这是可以的。  

    您不应并联连接两个不同的 DRV。  原因是两个 IC 之间从输入到输出的传播延迟可能不同。  因此、一个输出可能仍处于高电平状态、而并行连接的输出可能处于低电平状态(未完全转换)。  这会导致 GND 短路、

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    收到了。 非常感谢。

    此致、

    丰裕