Thread 中讨论的其他部件:、 DRV8212
大家好、
我们的客户想要一个驱动器电流大于3A 的 BDC 驱动器。 它由1S 电池供电。 电源电压为3.5V-4.2V。
由于 PCB 的限制、它们使用了2个 DRV8837并将它们并联。 也就是说、将2个 DRV8837的 OUT1引脚组合在一起、并将 2个 DRV8837的 OUT2引脚组合在一起。 然后它驱动电机。
我是否可以询问 并行使用是否存在一些潜在风险? 您能给一些建议吗?
此致、
丰裕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户想要一个驱动器电流大于3A 的 BDC 驱动器。 它由1S 电池供电。 电源电压为3.5V-4.2V。
由于 PCB 的限制、它们使用了2个 DRV8837并将它们并联。 也就是说、将2个 DRV8837的 OUT1引脚组合在一起、并将 2个 DRV8837的 OUT2引脚组合在一起。 然后它驱动电机。
我是否可以询问 并行使用是否存在一些潜在风险? 您能给一些建议吗?
此致、
丰裕
丰裕
我们不能推荐这种方法。 2个 DRV8837器件之间的时序可能不同、并导致从电源到 GND 的击穿事件。
他们能否使用另一款专为1S 电池供电和高电流而设计的器件?
https://www.ti.com/product/DRV8850
此致、
Ryan
您好、Ryan、
感谢您的回复。 我们客户的 EE 是牙刷。 PCB 空间有限。 他们已经制作了 DRV8837EVM 并计划进行测试。
这是它们的原理图。 它们使用 M_PWM1来控制两个 DRV8837。 它是否仍有击穿风险? 如果是、 具体原因是什么?

此外、我还想问一个有关 DRV8212的问题。 我注意 到 DRV8212具有"并联半桥模式"如果驱动器电流仍然不够、我们能否像原理图中使用的电流方法 DRV8837一样并行使用 DRV8212。
此致、
丰裕