This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:未使用降压转换器

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174520/mct8316a-buck-converter-unused

器件型号:MCT8316A

您好!

我实际上没有使用内部降压转换器、但 FB_BK 引脚为内部 DVDD 电压稳压器供电、因此我至少需要那里的电源电压。 是否可以将设计中已有的外部3.3V_LOGIC 电源连接到  FB_BK 引脚? 然后、通过将降压稳压器设置为3.3V、我假设它将处于空闲状态并且不会产生错误状态。

此致

Goran Ekstrom

Apodosis AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 我很快会回来。

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran、

    您是否希望通过移除降压电阻器/电感器和电容器来最大限度地减小布板空间或降低 BOM 成本? 您可以将 BUCK_SEL 配置为3.3V、并  在为器件加电之前将外部3.3V_LOGIC 连接到 FB_BK 引脚。 这应该起作用。

    此致、

    Vishnu