请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A 您好!
我实际上没有使用内部降压转换器、但 FB_BK 引脚为内部 DVDD 电压稳压器供电、因此我至少需要那里的电源电压。 是否可以将设计中已有的外部3.3V_LOGIC 电源连接到 FB_BK 引脚? 然后、通过将降压稳压器设置为3.3V、我假设它将处于空闲状态并且不会产生错误状态。
此致
Goran Ekstrom
Apodosis AB
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我实际上没有使用内部降压转换器、但 FB_BK 引脚为内部 DVDD 电压稳压器供电、因此我至少需要那里的电源电压。 是否可以将设计中已有的外部3.3V_LOGIC 电源连接到 FB_BK 引脚? 然后、通过将降压稳压器设置为3.3V、我假设它将处于空闲状态并且不会产生错误状态。
此致
Goran Ekstrom
Apodosis AB