This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:结合使用嵌入式 DRV8353#39;s 放大器和 INA 测量1mA

Guru**** 2482585 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172097/drv8353-measure-1ma-using-the-embedded-drv8353-s-amp-in-combination-with-ina

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!
我想实现1mA 的精密运算放大器组合。 另一个电流放大器。  输出电压。 一种可能的解决方案是使用任何合适的 INA、我希望根据下面的原理图确定该 INA:

   

请注意、内联分流器是使用与 DRV 中的内部放大器级联的 INA240进行测量的。
在此配置下、我的目标是实现:
- 电流测量分辨率小于或等于1mA;
-带宽> 200kHz

考虑到1m Ω 的分流电阻器、我想问:
1.为了选择合适的 INAxxx、我应该考虑什么?
2.考虑到 INA240的偏移输入、是否可以实现?
此外、  从 INA 放大到嵌入式放大器的噪声的总和影响是否相关? 它对信号 SNR 有何影响?  

此致、
伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊曼纽尔、

    我将在下周提供反馈、但可能会因即将到来的假期而延迟。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akshay。

    好的、没问题。 我正在等待您的支持。

    此致、  
    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊曼纽尔、

    感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akshay、

    只需记住您、就上述问题向我提供反馈。

    此致、
    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊曼纽尔、

    感谢您的耐心等待。

     SPX 应提供哪种电压和电流?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 最大值:60V
    分流器上的最大电流:100A

    我需要1mA 的测量精度。

    此致、
    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊曼纽尔、

    我与我的团队讨论了这个问题、我们不建议将外部 CSA 与驾驶员的内部 CSA 级联。 由于 SPX 路径用作低侧 FET 的接收器、因此我们不需要任何干扰。

    我们建议使用内部 CSA 进行更大 的过流 检测、并使用单独的外部直列式相电流检测实现高精度电流监测。

    有关实现直列式电流感应的更多支持、我建议访问 电流感应团队的 E2E 论坛。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay。

    [引用 userid="536592" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172097/drv8353-measure-1ma-using-the-embedded-drv8353-s-amp-in-combination-with-ina/4424836 #4424636"] SPX 路径充当低侧 FET 的接收器,我们不希望在那里产生任何干扰。

    您能否澄清一下这个问题、当涉及   到外部 CSA 与 DRV8353的内部 CSA 级联问题时、我没有明白这一点。

    SPX 的意思是充当低侧 FET 的接收器? 什么类型的干扰会起作用?

    此致、
    伊曼纽尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊曼纽尔、

     

    SPX 直接连接到低侧 FET、因此当 LS FET 需要打开时、SP 预计为低电平、但现在外部 CSA 将向 SP 引脚提供电压并使其不为低电平。 该团队还提到、通过将外部 CSA 连接到 LS FET 上、可能会出现 VDS 监控问题。

     

    从驾驶员的角度来看,不建议使用级联两个 CSA。 我们建议将内部 CSA 用于故障和过流、并使用外部内联电流感应放大器进行更精确的测量。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    最棒的

    Akshay