This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:电机驱动器论坛

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1177279/drv8323-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8323

您好!

 在您提到的已注册论坛中、在通过 SPI 对寄存 器的更改生效之前、可能需要花费高达100µs μ s 的时间。 这一时间是从哪里来的?

据我所知、数据存储在某种缓冲区中、直到数据有效。 如果 nSCS 引脚变为高电平、数据将移入相应的寄存器。

时间真的很长吗?

当数据传输到寄存器(例如 t_drive)时、是否存在其他影响、这种影响?

在电机运行时重新配置 I_DRIVE 设置是否有问题? 在电机运行期间重新配置时、是否会出现完全错误的 I_DRIVE 设置等问题?

提前感谢您

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

     我不确定 Matt 在哪里得到了这个数字。 我假设他指的是20kHz PWM、Idrive 在下一个 PWM 周期发生变化。

    在运行期间、您应该可以很好地更改 IDRIVE。 IDRIVE 更改将在下一个 PWM 开始时看到。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Akshay