DRV8704
尊敬的先生/女士:
我们在多个产品中使用 DRV8704。 DRV8704可控制采用 H 桥配置的 MOSFET、以实现有刷直流电机控制(PWM 18kHz)。 有时 DRV8704会产生栅极驱动器故障。 我们可以通过两种方式克服这种行为:
将 一个额外的470uF 电容器连接到+24V
通过 SPI 复位错误
关于这些解决方案、我们有两个问题:
1. 您能解释一下方法一如何解决此问题吗?
2. 如果栅极驱动器故障经常发生并通过 SPI 相应地复位、DRV8704的内部是否会损坏?
请注意、我们使用 DRV8704、所有 ISENS 输入(4x)均接地。 寄存器设置为默认值、ISGAIN 设置为5V/V 除外 请注意、在下面的原理图中、470uF 电容器默认连接到+24V。
此致 Jan Paul van Overhagen