This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:drv8704

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178915/drv8704-drv8704

器件型号:DRV8704

DRV8704

尊敬的先生/女士:

我们在多个产品中使用 DRV8704。 DRV8704可控制采用 H 桥配置的 MOSFET、以实现有刷直流电机控制(PWM 18kHz)。 有时 DRV8704会产生栅极驱动器故障。 我们可以通过两种方式克服这种行为:

将     一个额外的470uF 电容器连接到+24V

通过     SPI 复位错误

关于这些解决方案、我们有两个问题:

1.     您能解释一下方法一如何解决此问题吗?

2.     如果栅极驱动器故障经常发生并通过 SPI 相应地复位、DRV8704的内部是否会损坏?

请注意、我们使用 DRV8704、所有 ISENS 输入(4x)均接地。 寄存器设置为默认值、ISGAIN 设置为5V/V 除外 请注意、在下面的原理图中、470uF 电容器默认连接到+24V。

此致 Jan Paul van Overhagen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的 e2e 以获取 PDF (前置驱动器故障)参考。   

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/749003/drv8711-predriver-fault-xpdf-detection

    我们还在数据表中提供了该部分、其中讨论了如何减少 PDF。  

    现在就来回答您的问题:

    1) 1) 我怀疑额外的电容会降低系统中的噪声。  一些示波器捕获的输出、如第一个带/不带电容器的 e2e、有助于确定影响。  如果有机会按上述方法调整串联低侧栅极电阻、这是最佳方法。  还应确保增加如前所述的死区时间。

    2) 2) 这里没有可靠性问题。  

    此致、

    Ryan