This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243S-Q1LEVM:无法连接

Guru**** 2484505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176330/drv8243s-q1levm-cannot-connect

器件型号:DRV8243S-Q1LEVM

大家好、

由于以下问题、客户无法将 EVM 连接到 PC、您能帮助排除故障吗?

它们通过 USB 将工具连接到计算机并启动 GUI 应用程序。 然后选择图标"DRV824xS/P-Q1EVM"。 此时会出现一个窗口、显示正在建立与器件的连接、这需要很多时间、但在最后、连接未建立

他们还尝试 进行固件更新、但遇到了相同的问题。 显示下载状态需要大量时间、但连接未建立。

他们还尝试在系统中安装"DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI-0.5.0.setup-win_10.0.0.exe"、但在通过 Web 选项安装"GUI Composer Runtime "期间 、会出现一个错误窗口

他们还从 TI 网站下载了"Gui_Composer-6.2.0.1-Setup"、尝试使用"Install from file"选项、同时也会出现错误。

他们的操作系统是 Windows 10。  

如果您需要更多信息、请告诉我。

期待您的回应。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我假设电源连接顺序是按照用户指南 的"硬件设置"部分完成的。  状态 LED D1以大约1Hz 的速率闪烁表示硬件正常运行。 客户可以使用 Windows "Device Manager"验证 COM 端口的正确枚举。 它应该如用户指南的"4.1 MSP430 FET 驱动器"部分所示。 与"MSP430应用 UART1"相关的 COM 端口号必须是 GUI "Options > Serial Port"菜单中选择的 COM 端口。  

      

    关于桌面应用程序安装、似乎客户的互联网防火墙阻止了 GUI Composer 运行时安装。 客户应使用此链接 https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-10.0.0-windows-installer.exe 安装运行时。 在 GUI 安装过程中下载此文件后、客户可以选择"从文件安装"选项并指向下载的运行时安装程序文件。 这将解决该错误。   

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    已经一周了、我认为问题已经解决了。 请从您的结尾关闭此主题。谢谢。

    此致、Murugavel