请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 大家好、团队、
在我们的应用中、VM 通常为0V (即未施加电压。)
在 VM=0V 时、是否可以向逻辑输入(例如 EN/IN1、DRVOFF、nSLEEP 等)施加高电平(=5V)?
此致、
Masaru
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
在我们的应用中、VM 通常为0V (即未施加电压。)
在 VM=0V 时、是否可以向逻辑输入(例如 EN/IN1、DRVOFF、nSLEEP 等)施加高电平(=5V)?
此致、
Masaru