This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:当 VM=0V 时应用逻辑=高电平

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178932/drv8243-q1-applying-logic-hi-when-vm-0v

器件型号:DRV8243-Q1

大家好、团队、

在我们的应用中、VM 通常为0V (即未施加电压。)
在 VM=0V 时、是否可以向逻辑输入(例如 EN/IN1、DRVOFF、nSLEEP 等)施加高电平(=5V)?

此致、
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oinaga-San、

    是的、输入是"失效防护"IO、当 VM = 0V 时、允许存在电压。  在应用中没有问题、非常常见。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的快速回复和支持!

    此致、
    Masaru