This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256PEVM:IO 引脚的设计问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179097/drv8256pevm-design-questions-for-io-pins

器件型号:DRV8256PEVM

大家好、我正在围绕 DRV8256PPWPR IC 设计电机驱动器板。 它将由 采用5伏电源的 Atmega328P-AU 微处理器控制。

有关各种引脚排列的一些问题。

1) 1) INT1和 INT2将连接到 MCU 上的2个数字引脚。 我是否需要像1K 电阻器那样与 MCU 数字引脚和 INT1 & INT2引脚串联?  还是可以将 INT1/2引脚直接连接到数字引脚?

2) 2)我不会使用睡眠功能、因此我会 通过10K 电阻器将 nSLEEP 引脚上拉至我的5V 电源?

3) 3)我不会使用电机驱动器的 uFault 诊断、因此我只需将 uFault 引脚连接到其上的10K 上拉电阻器并连接到我的5伏电源轨即可?

谢谢、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    1~) INT1和 INT2将连接到 MCU 上的2个数字引脚/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179097/drv8256pevm-design-questions-for-io-pins。 我是否需要像1K 电阻器那样与 MCU 数字引脚和 INT1 & INT2引脚串联?  或者、我能否将 INT1/2引脚直接连接到数字引脚?[/quot]

    IN1和 IN2引脚可处理高达5.75V 的电压、因此可以连接到5V MCU。

    2~) 2)我不会使用睡眠功能、因此我会 通过10K 电阻器将 nSLEEP 引脚上拉至5伏电源?/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179097/drv8256pevm-design-questions-for-io-pins

    你是对的。

    [引用 userid="312300" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179097/drv8256pevm-design-questions-for-io-pins ]3)我不会使用电机驱动器的 uFault 诊断、因此我只需将 uFault 引脚连接到其上的10K 上拉电阻器即可连接到我的5V 电源轨?

    如果您没有计划监控 nFAULT、则可以将其保持未连接状态。 如果您希望使用 MCU 或 LED 指示灯监控 nFAULT、则需要10k。 尽管如此、我们还是建议使用上拉电阻器进行诊断。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果我需要 nFAULT 上的10k 上拉电阻进行诊断、我将使用该上拉电阻器。  

     另一个问题: 大电流的 VM 电源将为12伏。  板载稳压器将为我的 MCU 提供+5伏电压。 对 MCU 进行编程时、我将把 nSLEEP 上拉(10K) 至+5伏电源轨、但芯片将没有 VM 电源。 因此、在对 MCU 进行编程期间、nSLEEP 将被拉高至5伏、但 VM 引脚不会通电。  我认为这不是问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    你是对的。 这不应该是问题。

    -巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!