主题中讨论的其他器件:DRV832X、
您好!
参阅 有关 DRV8714-Q1的 GDF 问题、 我想验证何时可以使用 DRV832x 触发 GDF。
当观察到的 FET 的开关操作如下图所示完成时、是否可以始终触发 GDF?

这意味着、大于2V (阈值)的电压峰值可能会导致 GDF (蓝色和贪婪峰值)。
提前感谢您
托比亚斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
参阅 有关 DRV8714-Q1的 GDF 问题、 我想验证何时可以使用 DRV832x 触发 GDF。
当观察到的 FET 的开关操作如下图所示完成时、是否可以始终触发 GDF?

这意味着、大于2V (阈值)的电压峰值可能会导致 GDF (蓝色和贪婪峰值)。
提前感谢您
托比亚斯
您好、Akshay、
GDF 随后是否按 下图所述工作? 
我有点困惑、它的实现方式与 DRV8714完全不同。
感谢您的回答。
此致、
托比亚斯
您好、Akshay、
非常感谢您的支持。
现在在使用软件死区时间时出现了一个新问题、因此延迟了输入信号 INHx 和 INLx。
从另 一篇文章 中我知道、每次切换输入信号时、t_drive 时间都会复位。 这会如何影响 GDF 的执行。
下图显示了一个使用软件死区时间的示例。

根据我的理解、当 t_drive 最终耗尽时、可以在 T3触发 GDF。
现在、我需要知道在 T1和 T2发生了什么。 是否在那里执行了 GDF、或者是否可以在没有 GDF 查询的情况下重置/运行 t_drive?
此致
托比亚斯
您好、Akshay、
参考 Anthony、t_drive 时间在输入切换时复位。 
由于 V_INHx 和 V_INLx 的信号变化超过输入抗尖峰脉冲间隔时间、因此应将其识别为新的切换。
根据我的理解、到目前为止、t_drive 应该被复位为 t1 (由于 V_INLx 的变化)。
问题的目的是了解 t_Drive1复位时发生的情况。 是否有任何执行或仅存在 t_drive 计时器复位?
我只需将其拆分为 t_Drive1和 t_Drive2即可使再触发器更可见。
此致
托比亚斯