This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:GDF 澄清

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172445/drv8323-gdf-clarification

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:DRV832X

您好!

参阅  有关 DRV8714-Q1的 GDF 问题、 我想验证何时可以使用 DRV832x 触发 GDF。

当观察到的 FET 的开关操作如下图所示完成时、是否可以始终触发 GDF?

这意味着、大于2V (阈值)的电压峰值可能会导致 GDF (蓝色和贪婪峰值)。

提前感谢您

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

    感谢您的提问。 我将在下周提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

    GDF 检查电压 TDRIVE 周期后为2V。 因此、如果出现蓝色和绿色尖峰、则不会对其进行检查、因为它是在 tdrive 期间发生的。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    GDF 随后是否按 下图所述工作?

    我有点困惑、它的实现方式与 DRV8714完全不同

    感谢您的回答。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

    在 DRV8323中、在第4级启动和第8级启动时检查栅极源极电压。 当 TDRIVE 结束时、我们会检查它是否超过阈值。

    希望这能提供一些澄清。

    最棒的

    Akshay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您提供信息。
    因此、可以在第4级和第8级的开始触发 GDF? 在第4阶段和第8阶段没有持续监控?

    最棒的
    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

    是的、

    仅在 Tdrive 末尾检查栅极电压是否按预期上升/下降。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    非常感谢您的支持。

    现在在使用软件死区时间时出现了一个新问题、因此延迟了输入信号 INHx 和 INLx。

    从另 一篇文章 中我知道、每次切换输入信号时、t_drive 时间都会复位。 这会如何影响 GDF 的执行。

    下图显示了一个使用软件死区时间的示例。

    根据我的理解、当 t_drive 最终耗尽时、可以在 T3触发 GDF。

    现在、我需要知道在 T1和 T2发生了什么。 是否在那里执行了 GDF、或者是否可以在没有 GDF 查询的情况下重置/运行 t_drive?

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

    您能否解释为什么将 TDRIVE 拆分为 T_DRIVE_1和 T_DRIVE 2?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    参考 Anthony、t_drive 时间在输入切换时复位。

    由于 V_INHx 和 V_INLx 的信号变化超过输入抗尖峰脉冲间隔时间、因此应将其识别为新的切换。

    根据我的理解、到目前为止、t_drive 应该被复位为 t1 (由于 V_INLx 的变化)。

    问题的目的是了解 t_Drive1复位时发生的情况。 是否有任何执行或仅存在 t_drive 计时器复位?

    我只需将其拆分为 t_Drive1和 t_Drive2即可使再触发器更可见。

    此致
    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、  

    我将咨询我的团队、并打算在下周提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

    我已经咨询过我的团队、您的理解是正确的。 tDrive 将被复位、其余部分应照常运行。  

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢你的帮助。

    那么、就在 T3、就会发生 GDF?
    T1或 T2处没有 GDF 查询。

    此致
    托比亚斯