请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 您好~
客户希望将 DRV8908-Q1用作系统(如 LED、摄像头)的 HS。
它们需要3个0.3A 输出、1个3A 输出。
如果可以、请告诉我吗? 配置它的好方法是什么?
谢谢!
B&R
元
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好~
客户希望将 DRV8908-Q1用作系统(如 LED、摄像头)的 HS。
它们需要3个0.3A 输出、1个3A 输出。
如果可以、请告诉我吗? 配置它的好方法是什么?
谢谢!
B&R
元
您好、Ryan、
谢谢你。 我打开另一个主题进行内部 sch 回顾: (3) DRV8908-Q1:充当4HS+2hs、sch 回顾-电机驱动器-内部论坛-电机驱动器-内部- TI E2E 支持论坛
我将关闭该线程、
谢谢你