This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:有关 OCP 和电压测试的问题。

Guru**** 1212020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A, DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178512/drv8251a-question-about-ocp-and-voltage-test

器件型号:DRV8251A
主题中讨论的其他器件: DRV8251

大家好、

我的客户正在测试 DRV8251A、下面有一些问题、  

客户正在对 DRV8251进行可靠性测试。 它们将 VM 增加到大约52V、并发现芯片仍然可以正常工作。 客户希望了解如何测试我们的50V 绝对最大值。

客户正在测试 OCP 的功能、使用 EVM 板进行测试、下图显示了简单的图。

在客户对 OUT1和 OUT2短路(开关关闭)后、不采取任何措施。 IN1、IN2具有 PWM 信号。 我们可以看到、电流上升后、电流迅速受到保护、电流降至0。 但我很困惑为什么会有重复的保护。 根据我的理解、触发 OCP 后、H 桥应锁定、只有在电源再次打开时才会复位。 但从波形的角度来看、存在自恢复。 您对此有什么意见吗? 是否可能先触发 OTSD。

提前感谢您的支持。

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    [引用 userid="455975" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178512/drv8251a-question-about-ocp-and-voltage-test。客户正在对 DRV8251进行可靠性测试。 它们将 VM 增加到大约52V、并发现芯片仍然可以正常工作。 客户想知道如何测试50V 绝对最大值。[/QUERP]

    50V 规格是我们可以保证器件按预期运行的最大电压。 该器 件可在高于50V 的电压下正常运行、但我们不保证它始终工作。

    [引用 userid="455975" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178512/drv8251a-question-about-ocp-and-voltage-test ]但从波形的角度来看,这是自恢复。 您对此有什么意见吗? 是否可能先触发 OTSD。[/quot]

    DRV8251A 具有自动重试 OCP 操作、这就是它们在一段时间后看到输出重新启用的原因。 另一方面、DRV8251 (非 A) 具有锁存 OCP、需要复位器件才能清除故障。 我认为这两个数据表存在混淆。 您发布的图像来自 DRV8251、而不是 DRV8251A 数据表。 以下片段来自 DRV8251A 数据表。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您在此处提供反馈!

    还有一个问题: 如果客户想要实现锁存过流保护,他们是否只能使用 DRV8251? DRV8251A 是否有办法实现锁存过流保护?

    再次感谢。

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="455975" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178512/drv8251a-question-about-ocp-and-voltage-test/4437817 #4437817"] 如果客户想要实现锁存过流保护、他们是否只能使用 DRV8251? DRV8251A 是否有办法实现锁存过流保护?[/引述]

    否 但是、您可以添加一个 MCU 来测量 iprop 电压、然后当 MCU 检测到短路引起的高电压时、MCU 软件可以通过控制零 PWM 的 INx 输入来禁用驱动器。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您在此处的快速回复。

    是的、我建议客户使用 MCU 来实现锁存 过流保护。 只需确认是否有任何意愿即可通过硬件实现。 没关系!  

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    MCU 解决方案将是最理想的解决方案。 另一种仅使用硬件的解决方案是添加一个外部比较器电路、其中 IPROPI 电压作为一个输入、输出反馈到其中一个控制信号、以便在 IPROPI 高于特定电平时禁用输出。 IPROPI 上有一个内部3.3V 钳位、因此在选择比较器阈值电平时请记住这一点。

    否则、如果可以使用感应电阻器、DRV8251将是更好的器件。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    [引用 userid="411901" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178512/drv8251a-question-about-ocp-and-voltage-test/4438757 #4438757"]另一个仅限硬件的解决方案是添加一个外部比较器电路、其中 IPROPI 电压作为一个输入、输出反馈回其中一个控制信号、以便在 IPROPI 高于特定级别时禁用输出。

    比较器应该工作、但输出需要使用设置复位触发器进行锁存;否则、只要 OCP 保护降低 IPROPI、比较器就会释放驱动器控制输入信号、这会使锁存机制失效。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您提出了一个好问题。 一种权变措施是将比较器的输出连接到 MCU、并将两个控制信号或 nSLEEP 信号设置为低电平、以强制输出进入高阻态。 可对 MCU 进行编程、以便在一段时间后或在用户需要时启用输出。  

    简森

    请告诉我该解决方案是否适用于您的应用。