主题中讨论的其他器件: DRV8251
大家好、
我的客户正在测试 DRV8251A、下面有一些问题、
客户正在对 DRV8251进行可靠性测试。 它们将 VM 增加到大约52V、并发现芯片仍然可以正常工作。 客户希望了解如何测试我们的50V 绝对最大值。
客户正在测试 OCP 的功能、使用 EVM 板进行测试、下图显示了简单的图。
在客户对 OUT1和 OUT2短路(开关关闭)后、不采取任何措施。 IN1、IN2具有 PWM 信号。 我们可以看到、电流上升后、电流迅速受到保护、电流降至0。 但我很困惑为什么会有重复的保护。 根据我的理解、触发 OCP 后、H 桥应锁定、只有在电源再次打开时才会复位。 但从波形的角度来看、存在自恢复。 您对此有什么意见吗? 是否可能先触发 OTSD。
提前感谢您的支持。
简森