This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701EVM:如何修改它以控制单相 BLDC 电机?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM, DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174895/drv8701evm-how-to-modify-it-to-control-a-single-phase-bldc-motor

器件型号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8701

https://www.ti.com/lit/ug/tidubb1/tidubb1.pdf?ts=1669431473519&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-00875

大家好、

我 参考 了上面的链接、修改了 DRV8701EVM 以控制单相 BLDC 电机。

我想知道如何为外部霍尔传感器提供电源?

修改 后是否可以使用 DRV8701EVM GUI 控制 BLDC 电机?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    您可能需要为霍尔传感器使用外部电源、或使用 EVM 中的电源。 如果您希望霍尔传感器的电压与 DRV8701相同、则可以使用导线将 VM 和 GND 电源连接到霍尔传感器。 否则、需要另一个外部电源。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

    首先、您将需要一个 DRV8701E 器件、它是相位/使能型号。  完成此操作后、可以与您参考的应用手册图5中所示的 DRV8801A 完全一样、实现与相位/使能引脚的连接。   

    如果您需要速度控制、可将使能引脚编入 PWM...如果您在图5的正下方读出、也会讨论这一点。   

    使用霍尔传感器配置后、无需 GUI、因为所有控制都将是具有霍尔反馈的闭环控制。   

    霍尔可由2.5V 至38V 的电源供电、因此可与 DRV8701E 共享同一电源。  但是、应在霍尔输出端提供一个到 DVDD 的上拉电阻、以便 PH 输入不会过压。   

    应用手册的第4.1.2节显示了与 EVM 的连接。  EVM 上的器件为"E"型号、因此可以根据说明直接修改 EVM。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照应用手册4.1.2中的步骤、 我是否应该使用一个额外的控制器而不是板上的 MSP430模块?  虽然 PWM 信号由外部控制器提供、 霍尔输出是否应连接到外部控制器以处理开关相位?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您计划运行自己的自定义固件、则需要外部控制器。 如果是这种情况、霍尔传感器输出应连接到外部控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     应用手册中的方法是否仍涉及在电路板上使用 MSP430? 如果是、我是否需要对程序进行修改?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

    您可以在 EVM 中使用 MSP430。 如果您不打算使用控制器监控霍尔传感器输出、则无需进行任何修改。 在本参考设计中、传感器的输出反馈到驱动器的 PH。 EN 引脚的占空比可通过所包含的 GUI 和 FW 进行控制。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我的目标是使用 EVM 通过霍尔反馈控制单相 BLDC。 根据应用手册中参考设计的第一步、移除0欧姆电阻相当于断开与 MSP430? 那么、是否会使用外部控制器? 如果我仍然需要使用 MSP430和补充固件、我想知道如何对 EVM 进行最少的更改 、以便通过 霍尔反馈控制单相 BLDC 的速度以及顺时针和逆时针旋转。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    [引用 userid="543421" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174895/drv8701evm-how-to-modify-it-to-control-a-single-phase-bldc-motor/4436309 #4436309"]根据应用手册中参考设计的第一步,移除0欧姆电阻相当于断开与 MSP430的连接?

    没错

    [引用 userid="543421" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174895/drv8701evm-how-to-modify-it-to-control-a-single-phase-bldc-motor/4436309 #4436309"]如果我仍然需要使用 MSP430和补充固件,我想知道如何对 EVM 进行最少的更改 ,以便通过 霍尔反馈控制单相 BLDC 的速度以及顺时针和逆时针旋转

    我在有刷和步进电机组工作时不太熟悉 BLDC 控制。 让我和 BLDC 团队谈谈、尽快回来、

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    下面的原理图显示了所需的修改。 外部霍尔传感器的 VCC 可以来自板载稳压器。 霍尔传感器的输出直接连接到 PH 引脚。 因此、您需要从板载 MCU 断开的唯一信号是 PH。 所有其他信号都可以保持连接到 MCU。 如果修改与下面的修改相同、则无需更改固件。  

    我希望这能回答你的所有问题。

    此致、

    Pablo