主题中讨论的其他器件: DRV8701
大家好、
我 参考 了上面的链接、修改了 DRV8701EVM 以控制单相 BLDC 电机。
我想知道如何为外部霍尔传感器提供电源?
修改 后是否可以使用 DRV8701EVM GUI 控制 BLDC 电机?
此致、
凯瑟琳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 参考 了上面的链接、修改了 DRV8701EVM 以控制单相 BLDC 电机。
我想知道如何为外部霍尔传感器提供电源?
修改 后是否可以使用 DRV8701EVM GUI 控制 BLDC 电机?
此致、
凯瑟琳
凯瑟琳
首先、您将需要一个 DRV8701E 器件、它是相位/使能型号。 完成此操作后、可以与您参考的应用手册图5中所示的 DRV8801A 完全一样、实现与相位/使能引脚的连接。
如果您需要速度控制、可将使能引脚编入 PWM...如果您在图5的正下方读出、也会讨论这一点。
使用霍尔传感器配置后、无需 GUI、因为所有控制都将是具有霍尔反馈的闭环控制。
霍尔可由2.5V 至38V 的电源供电、因此可与 DRV8701E 共享同一电源。 但是、应在霍尔输出端提供一个到 DVDD 的上拉电阻、以便 PH 输入不会过压。
应用手册的第4.1.2节显示了与 EVM 的连接。 EVM 上的器件为"E"型号、因此可以根据说明直接修改 EVM。
此致、
Ryan
您好 Katherine、
[引用 userid="543421" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174895/drv8701evm-how-to-modify-it-to-control-a-single-phase-bldc-motor/4436309 #4436309"]根据应用手册中参考设计的第一步,移除0欧姆电阻相当于断开与 MSP430的连接?没错
[引用 userid="543421" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174895/drv8701evm-how-to-modify-it-to-control-a-single-phase-bldc-motor/4436309 #4436309"]如果我仍然需要使用 MSP430和补充固件,我想知道如何对 EVM 进行最少的更改 ,以便通过 霍尔反馈控制单相 BLDC 的速度以及顺时针和逆时针旋转我在有刷和步进电机组工作时不太熟悉 BLDC 控制。 让我和 BLDC 团队谈谈、尽快回来、
此致、
Pablo