This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:DRV8876

Guru**** 2554670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179530/drv8876-drv8876

器件型号:DRV8876

你(们)好

我想在  独立半桥连接下运行2个电机:

我想知道、如果可以将 IN1和 IN2连接到 IMX6并使用3.3V IO 操作它们、 (无 PWM)  

2.我想知道是否可以将未连接的引脚 VREF、IPROPI 保留 在 独立半桥连接上?

3.您能不能查看 mT 原理图。

e2e.ti.com/.../DRV8876_2D00_1.pdf

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    [引用 userid="87827" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179530/drv8876-drv8876 ]1. 我想知道、如果可以将 IN1和 IN2连接到 IMX6并使用3.3V IO 操作它们、 (不带 PWM) [/报价]

    是的。 仅当您希望控制负载上的平均电压时、才需要 PWM 输入。

    [引用 userid="87827" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179530/drv8876-drv8876 ]2. 我想知道是否可以在  独立半桥连接中保留未连接的引脚 VREF、IPROPI?[/QUERPI]

    VREF 应连接到3.3V、IPROPI 应连接到 GND。  

    如需更多信息、 请单击此处

    [引用 userid="87827" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179530/drv8876-drv8876 ]3. 您能否查看 mT 原理图。

    我看到的唯一问题是 nFAULT 没有上拉电阻器。 原理图中的其他位置。 如果您不打算监控 nFAULT 线路、则不需要上拉电阻器。

    此致、

    巴勃罗·阿马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    [引用 userid="87827" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179530/drv8876-drv8876 "]您能否查看 mT 原理图。

    每个电机的目标电流限制是多少? 由于 iprop 是两个电机的总和、因此很难使用 iprop 来保护电机、因此很难知道一个电机何时出现高电流问题。

    当然、在未连接 PMODE 的情况下、您可以使用 MCU 的 GPIO 引脚驱动 INx 引脚来驱动每个电机。

    2.当然、如果不使用 iprop 和 Vref、则可以断开连接。

    原理图看起来不错。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢