Other Parts Discussed in Thread: DRV8840EVM, DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8840EVM 主题中讨论的其他器件: DRV8840
您好!
我正在尝试评估 DRV8840EVM、但它不起作用。
我设置了 USB 连接和 GUI 软件、但 USB 通信不可用。
MSP430状态 LED 不闪烁、并且 XIN/XOUT 保持直流电压(0V/1.6V)。
3.3V LED 指示灯亮起、我已检查 VDD 电压是否正常。
我想知道 MSP430或8MHz 晶体是否存在任何问题、但我不确定。
请告诉我应该做什么。
Shuhei