This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840EVM:USB 通信不可用、LED 不闪烁

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8840EVM, DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/740331/drv8840evm-usb-communication-is-not-available-and-led-does-not-blink

器件型号:DRV8840EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8840

您好!

我正在尝试评估 DRV8840EVM、但它不起作用。

我设置了 USB 连接和 GUI 软件、但 USB 通信不可用。

MSP430状态 LED 不闪烁、并且 XIN/XOUT 保持直流电压(0V/1.6V)。

 

3.3V LED 指示灯亮起、我已检查 VDD 电压是否正常。

我想知道 MSP430或8MHz 晶体是否存在任何问题、但我不确定。

 

请告诉我应该做什么。

 

Shuhei

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是由于我们的计算机升级到窗口10而导致的、该窗口比 DRV8840 GUI 开发时间晚。

    DRV8840EVM GUI 的 USB 驱动程序(软件:CPG005 - DRV88xx EVM (修订版 B)为 v2.10.00版本。 请尝试以下步骤:
    1.从 www.ftdichip.com/.../D2XX.htm 下载并安装最新的 USB 端口驱动程序(2.12.28版)。
    2.连接 EVM 并打开“设备管理器”,然后找到该 EVM 连接端口。 右键单击该 COMx 端口并选择“属性”。
    3.在“属性”“驱动程序”页面中,将端口设置为与“窗口7”兼容。

    如果您仍有问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    我尝试了最新的 USB 驱动程序(2.12.28)、但问题仍然存在。

    状态 LED 不闪烁。 我想、在连接 USB 电缆时、VDD (3.3V)被传送到 MSP430并且 LED 闪烁、这是正确的吗?

    此致、
    Shuhei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuhei、

    LED 看起来是正确的。 您是否尝试在“属性”“驱动程序”页面中设置与“窗口7”兼容的端口?

    在我的一侧、我将检查我们的 GUI 发布计划、看看我们是否有用于 DRV8840EVM 的新 GUI、它可以解决窗口10问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我在 FDTI USB 驱动程序属性中找不到与 Windows 兼容性相关的复选框。

    我已经检查了以下树形结构:
    设备管理器
     +端口(COM 和 LPT)
         + USB 串行端口(COM2)
             +端口设置
                +高级设置

    是否存在树的复选框?

    对于 CPG004-5_DRV88xxEVM_R1p1.exe、我已在其属性中定义了 Windows XP SP3兼容性。
    我也尝试过有关 Windows 7的操作。

    此致、

    Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    我按下 MCU-RST 按钮来复位 MSP430、但状态 LED 不亮且不闪烁。
    如前所述、MSP430的 XIN 和 XOUT 保持恒定电压、而不是振荡。

    我向 TI 当地客户寻求了支持、他还怀疑 MSP430缺陷。

    我们需要立即检查 DRV8840性能。 是否有任何好的方法来解决此问题?

    此致、
    Shuhei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuhei、

    该问题可能是由于窗口10与其他 GUI 的兼容性造成的。 我们将发布新的 GUI 来解决此问题。 我将在新 GUI 可用时通知您。
    BTW、我们已更新 DRV884x GUI。 我们将把 DRV8840作为下一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢你的帮助。
    我找到了旧的 Windows 7 PC、并尝试了最新的 FIDT USB 驱动程序、但情况没有改变。

    当您发布可提供 USB 连接的新 GUI 时、请告诉我。

    Regatds、
    Shuhei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuhei、

    我们正在进行 GUI 更新。 我的思维模式是在 GUI 更新中。

    "状态 LED 不闪烁。 我想、在连接 USB 电缆时、VDD (3.3V)被传送到 MSP430并且 LED 闪烁、这是正确的吗?" 你是对的。 LED 应闪烁。 我刚刚在 EVM 上验证过:状态 LED 应闪烁、3.3V LED 应亮起。

    您是否会尝试获取另一个板来再次测试它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuhei、

    新 EVM 是否正常工作?
    BTW、新的 GUI 可在 www.ti.com/.../slvc342中找到