请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们是电机设计人员、需要控制器。 功率级别和电压较高、典型电压为400-500、电 流级别为50至100安培。 这些用于电动汽车。 我们主要需要设计帮助来决定最佳解决方案的路径。 请提供有关哪一系列 TI 产品最适用的建议。
谢谢你。
罗纳德医生
rdoctors@newultimatemotors.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是电机设计人员、需要控制器。 功率级别和电压较高、典型电压为400-500、电 流级别为50至100安培。 这些用于电动汽车。 我们主要需要设计帮助来决定最佳解决方案的路径。 请提供有关哪一系列 TI 产品最适用的建议。
谢谢你。
罗纳德医生
rdoctors@newultimatemotors.com
电机可接受至少100安培的电流、这是控制器的电流目标。 使用中的电机电流可能为0至100安培。 大部分时间、它将大约为20安。 100安培峰值可能长达10秒。 输出器件很可能是 IGBT、因此选择这些器件并不是我们面临的最大挑战。 我们需要从专为电机控制器设计的芯片系列开始。