This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无刷 PM 电机控制

Guru**** 2767775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/736865/brushless-pm-motor-control

我们是电机设计人员、需要控制器。 功率级别和电压较高、典型电压为400-500、电 流级别为50至100安培。 这些用于电动汽车。 我们主要需要设计帮助来决定最佳解决方案的路径。  请提供有关哪一系列 TI 产品最适用的建议。

谢谢你。

罗纳德医生

rdoctors@newultimatemotors.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    您能否确认您将遇到的电流负载是瞬时的、连续的还是启动浪涌电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    您提到的电流类型有任何输入吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机可接受至少100安培的电流、这是控制器的电流目标。 使用中的电机电流可能为0至100安培。 大部分时间、它将大约为20安。 100安培峰值可能长达10秒。 输出器件很可能是 IGBT、因此选择这些器件并不是我们面临的最大挑战。 我们需要从专为电机控制器设计的芯片系列开始。  

    供参考我们使用的伺服控制器电流限制为30安培、它使用霍尔电池进行反馈。 速度控制实际上是电流控制、因为它是控制扭矩的、使用户感觉与油门一样。  
     我们可以添加编码器、以便更好地进行电流时序和控制。 控制器需要具有与 Nissan Leaf 和 GM EV 汽车中使用的属性类似的属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    在电机驱动器目录中、我们没有一个电机驱动器可以实现您希望在中运行的电流和电压。 请查看栅极驱动器完整目录、了解器件是否满足您的电流和电压需求。

    www.ti.com/.../products.html