This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:仿真错误

Guru**** 2483645 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8876-Q1, DRV8872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180192/drv8876-q1-simulation-error

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8876DRV8872

我尝试在 LTSPICE 中对 DRV8876进行仿真、从而在 IN1和 IN2处提供输入。无论输入条件是什么、我只会在 OUT1和 OUT2引脚上提高电平。 我已尝试以下条件

1) 1) IN1为高电平、IN2为低电平

2) IN1低电平和 IN1高电平

3) IN1和 IN2 PWM、占空比为100kHz

给出了 VM 12V

VREF 3.3V

PMODE 被赋予高电平

Imode 以30k 接地

Iprop 接地为1500欧姆。

如果有任何问题、请纠正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    一种可能是 nSLEEP 引脚为低电平。 则输出不会切换。

    而 IMODE 30K 欧姆不在规格范围内。 建议使用 GND 进行试验。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 nSEEP、给出了一个高值。

    已更正电阻值。但相同的问题仍然存在

    谢谢、此致

    分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。  

    根据您的反馈、DRV8876-Q1 SPICE 模型可能存在一些问题。

    我们已经发布了下一代器件 DRV8243H-Q1。 它提供了 SPICE 模型。 由于它是新一代器件、因此在封装尺寸、功能方面具有优势。  

    DRV8243H-Q1 SPICE 模型可能不是一个好的替代方案、但这正是我可以提出的方案。 希望它适用于您的新设计。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的确认。

    实际上、对于我的应用、我需要 DRV8872。由于 SPICE 模型不可用、我选择了 DRV8876。让我检查一下 DRV8243

    谢谢、此致

    分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢你。 让我关闭这个帖子。

    此致

    Shinya Morita